DOCA0036RU-12

Обзор ввода в эксплуатацию

На вкладке Ввод в эксплуатацию можно просматривать уведомления о конфигурации и вводить в эксплуатацию различные функции.

Ввод в эксплуатацию позволяет вам

  • Убедиться, что настройка конфигурации завершена.
  • Запускать или останавливать регистрацию данных.
  • Отправлять архитектуру измерений в Energy Operation. Эта опция доступна, только если Energy Operation выбрана в качестве платформы для публикации.
  • Экспортировать зарегистрированные данные вручную на выбранную хостовую платформу.
  • Запускать периодическую публикацию данных на выбранную хостовую платформу.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?