DOCA0036RU-12

DHCP-сервер через Wi-Fi

Когда к Com'X подключен ключ Wi-Fi, вы можете настроить конфигурацию Com'X так, чтобы он создавал точку доступа Wi-Fi.

В таком случае Com'X создает сеть Wi-Fi с идентификатором SSID с тем же именем, что и у Com'X, но без какого-либо ограничения доступа (без аутентификации WEP и WPA) в этом режиме. Com'X конфигурирует свой интерфейс Wi-Fi с IP-адресом 10.25.2.1.

Com’X также запускает внутренний DHCP-сервер на этом интерфейсе Wi-Fi. Он позволяет вам автоматически назначать IP-адрес, согласованный с вашим собственным адресом, для любых устройств Wi-Fi, сконфигурированных для работы в качестве клиентов DHCP.

IP-адреса, назначенные Com'X, находятся в подсети 10.25.2.0/24 (начиная с 10.25.2.65, 10.25.2.66, и т. д.). Com’X не имеет возможностей маршрутизации. В результате этим DHCP-сервером не посылаются ни Шлюз по умолчанию, ни Сервер доменных имен.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?