DOCA0036RU-12

Настройки порта Ethernet

В Com'X имеется два порта Ethernet.

Порты Ethernet можно конфигурировать в двух режимах:

  • Режим переключения: два порта Ethernet имеют одинаковую конфигурацию.
  • Режим вышестоящего/нижестоящего устройства: два порта Ethernet конфигурируются отдельно.

Конфигурация в режиме переключения

На данном изображении показана конфигурация порта Ethernet в режиме переключения:

В режиме переключения у обоих портов Ethernet одинаковые настройки. Использование двух портов облегчает монтаж проводки:

  • один порт можно подсоединить к переключателю в локальной сети.
  • один порт можно использовать для подключения ПК для выполнения операций конфигурирования или для подключения устройства сбора данных локально с портом Ethernet.

Конфигурация в режиме вышестоящего/нижестоящего устройства

На данном изображении показана конфигурация порта Ethernet в режиме вышестоящего/нижестоящего устройства:

В режиме вышестоящего/нижестоящего устройства два порта Ethernet имеют разные настройки и функционируют независимо:

  • один порт должен использоваться для публикации данных.
  • один порт должен использоваться для сбора данных.

Порт, используемый для публикации данных (eth1), можно конфигурировать в режиме клиента DHCP или в режиме статического адреса IPv4. Порт, используемый для сбора данных (eth2), можно конфигурировать в режиме клиента DHCP, статического адреса IPv4 или DHCP-сервера.

Настройки конфигурации Ethernet

Клиент DHCP: IP-адрес Com’X назначается автоматически. Рекомендуется иметь фиксированный IP-адрес, назначаемый DSL-модемом или администратором сети.

Статический адрес IPv4: введите адреса IP, маски подсети и шлюза по умолчанию. Адреса назначаются Com'X системным администратором.

(см. «Настройки адреса IPv4»)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?