DOCA0036RU-12

Последовательный порт Modbus

Стандарт последовательной передачи данных RS-485 является промышленным стандартом.

При правильной настройке конфигурации может быть снижена вероятность ошибок передачи даже в среде с электрическими возмущениями. В этом разделе описываются свойства последовательной линии передачи данных в локальной сети Modbus/RS-485 под управлением Com’X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?