DOCA0036RU-12

Доступ к Modbus TCP

Com'X одновременно действует как шлюз Modbus TCP и как устройство Modbus путем использования встроенного сервера Modbus TCP.

Шлюз Modbus TCP

Примечание: Modbus не является защищенным протоколом. Отключите порты Modbus в целях безопасности. Если требуется доступ через Modbus, Schneider Electric настоятельно рекомендует использовать функцию фильтрации IP-адресов Modbus в качестве дополнительной меры защиты.
Com'X действует как шлюз Modbus для проводных или беспроводных соединений Ethernet от вышестоящего ПК к устройствам Ethernet и полевым инструментам в нижестоящей сети. Эта возможность позволяет пользователю локального или облачного программного обеспечения для мониторинга получить доступ к информации от устройств для сбора данных, отслеживания тенденций, анализа и других функций.

Доступ к внутреннему подчиненному устройству Modbus

Внутренний сервер Modbus TCP позволяет считывать значения цифровых и аналоговых входов Com'X посредством различных регистров Modbus. Эти регистры можно считывать с помощью подчиненного устройства Modbus ID 255.

После того как вы сконфигурируете входы Com'X на вкладке Настройки устройства, значения будут доступны через шлюз. Значения регистров для величин, выбранных для регистрации, можно также просмотреть на вкладке Таблица измерений.

Внутренний сервер Modbus TCP активируется, когда включена функция связи Modbus TCP/IP в разделе Управление межсетевым экраном.

Сопутствующее программное обеспечение с функцией сервера Modbus TCP/IP

Доступ к нижестоящим устройствам Modbus может осуществляться от вышестоящего ПК, работающего с программным обеспечением. Рекомендуемое программное обеспечение, предлагаемое Schneider Electric, включает:

  • Программное обеспечение Remote Setting Utility для Masterpact и Compact NSX
  • Программное обеспечение EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.
** (см. распределение регистров Modbus) (см. выбор измерений для регистрации или публикации) Управление межсетевым экраном
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?