DOCA0036RU-12

Настройки точки доступа Wi-Fi

Ключ USB Wi-Fi можно использовать в качестве временного средства связи во время фазы ввода в эксплуатацию.

Позволяет использовать ноутбук или планшетный ПК для конфигурирования Com’X.

В этом случае устанавливается прямая связь между Com'X и ноутбуком или планшетным ПК. Com'X функционирует как точка доступа Wi-Fi.

Доступ Wi-Fi может быть добавлен в Com'X при помощи ключа Wi-Fi USB, установленного под крышкой или на передней панели. Рекомендуется использовать USB на передней панели, так как можно будет легко извлечь ключ USB после выполнения конфигурации.

Установка ключа USB Wi-Fi непосредственно в порт Com'X допускается только для временного подключения к точке доступа для конфигурации.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?