DOCA0036RU-12

Настройки сети ZigBee

В Com'X можно добавить до 20 устройств ZigBee (количество допустимых устройств ZigBee определяется аппаратным ключом EBXA-USB-Zigbee).

ZigBee – это беспроводной сетевой стандарт для дистанционного управления датчиками.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?