DOCA0036RU-12

Управление конфигурацией

Меню «Управление конфигурацией» предоставляет следующие возможности:

  • Сохранение конфигурации: используйте эту функцию для создания файла конфигурации, который будет использоваться для сохранения и применения конфигурации на одном и том же устройстве.

  • Резервная копия для дублирования: используйте эту функцию для создания файла резервной копии, которая будет использоваться для настройки одного или нескольких устройств Com'X. Использование файла резервной копии позволяет сэкономить время, требующееся на настройку, если на нескольких установленных устройствах Com'X используется общая конфигурация системы.

  • Применить конфигурацию: используйте эту функцию для применения файла конфигурации, сохраненного с помощью указанных выше способов. В зависимости от используемого варианта в процессе восстановления некоторые параметры будут установлены на значения по умолчанию, как указано ниже. Конфигурацию можно применить из следующих источников:

    Сохраненный файл конфигурации, созданный на этом же устройстве: Параметры DSP, сохраненные в файле конфигурации, будут применены только если устройство, на котором была сохранена резервная копия, и устройство, на котором восстанавливается конфигурация – одно и то же.

    Сохраненная резервная копия для дублирования создана на другом устройстве: Имя устройства и объекта будут установлены на значения по умолчанию. Имя устройства будет иметь значение Com’X 210/510_xxyyzz, где xxyyzz – три последних шестнадцатеричных фрагмента MAC-адреса устройства, а поле «Имя объекта» будет пустым.

Примечание: Когда устройство Com'X подключено к DSP:
  • Не выполняйте восстановление конфигурации из файла резервной копии, созданного на устройстве Com'X, не подключенном к DSP, на устройстве, подключенном к DSP.

  • Параметры DSP, сохраненные в файле конфигурации, будут применены только если устройство, на котором была сохранена резервная копия, и устройство, на котором восстанавливается конфигурация – одно и то же.

  • Если конфигурация восстанавливается на другом устройстве Com'X, параметры DSP на восстанавливаемом устройстве не будут изменены.

  • Восстановление конфигурации из конфигурационного файла с другого Com'X невозможна удаленно через DSP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?