Пользовательская модель счетчика импульсов KYZ
Com'X обнаруживает изменение состояния, и показание счетчика увеличивается на величину веса импульса.
Каждый вариант пользовательского счетчика импульсов KYZ необходимо напрямую подключать к цифровым входам Com’X.
Характеристики измерений
Пользовательская модель счетчика импульсов KYZ представляет такие же Характеристики измерений и элементы Таблицы измерений, как описано в разделе «Создание пользовательского счетчика импульсов».
Характеристики измерений включают следующее:
Поле | Описание |
---|---|
Элемент счета | Выберите элемент измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский элемент счета. |
Единица отсчета | Выберите единицу измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица счета. |
Вес импульса | Счетчик импульсов увеличивает показание на это значение каждый раз, когда принимается импульс. Список ограничивается значениями, которые соответствуют выбранному типу счетчика. |
Верхний диапазон |
Определяет, когда счетчик активной энергии сбрасывается на ноль. |
Расходомерный элемент | Выберите элемент потока из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский расходомерный элемент. |
Единица расхода | Выберите единицу потока из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица расхода. |
Счетчик циклов
На
данном изображении
показано различие
между счетчиком
импульсов KYZ
и стандартным
счетчиком импульсов
(вес импульса
= 10):