DOCA0036RU-12

Измерения счетчика Modbus

Com'X извлекает доступные измерения со счетчиков Modbus Schneider Electric.

Доступные измерения:

  • суммарная активная энергия;
  • активная энергия на фазу;
  • суммарная реактивная энергия;
  • реактивная энергия на фазу;
  • суммарная полная энергия;
  • активная энергия;
  • реактивная мощность;
  • полная мощность;
  • напряжения фаза-нейтраль;
  • напряжения фаза-фаза;
  • токи фазы и нейтрали;
  • частота;
  • коэффициент мощности;
  • полный коэффициент гармоник.

Дополнительные измерения для встроенных устройств

Для дополнительных измерений вам необходимо создать новую модель устройства на основе существующего встроенного устройства и затем настроить его под ваши потребности. См. лист данных конкретного счетчика, чтобы определить, какие регистры Modbus соответствуют требуемому измерению.

(see Creating a Custom Model)Refer to Replacing a Device for instructions on how to replace a built-in device with a custom device.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?