DOCA0036RU-12

Обзор настроек устройства

Интерфейс Настройки устройства определяет устройства, подключенные к энергетическому серверу, например, шлюзы Ethernet, счетчики Modbus, счетчики импульсов или аналоговые датчики.
Осторожно
НЕТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ
Избегайте неправильной настройки конфигурации программного обеспечения, так как это может привести к неточным отчетам и (или) результатам данных.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

Com’X поддерживает до 64 устройств. Поддерживаемые Com'X устройства описаны в примечаниях к выпуску микропрограммного обеспечения. Вы также можете создать пользовательские модели, основанные на типах пользовательских моделей, добавленных во вкладку Пользовательская библиотека.

На данном изображении показан интерфейс Настройки устройства:

  1. Древовидное меню устройств

  2. Характеристики устройства

  3. Отключенные устройства

  4. Командные кнопки

Древовидное меню устройств

Древовидное меню устройств представляет архитектуру связей установки. Com’X всегда стоит в верхней части дерева. Устройства группируются по их интерфейсам подключения: порты Ethernet, порт Modbus, цифровые входы и аналоговые входы.

Для цифровых и аналоговых входов каждое устройство показывает свое Имя и номер входа, к которому оно подключено.

Многоканальные выходы основного счетчика (например, импульсы кВт/ч, кВАР/ч) могут подключаться к нескольким цифровым входам.

Для шлюза последовательной линии Modbus TCP/Modbus каждое устройство показывает свое Название и свой Идент. код подчиненного устройства.

Нажмите устройство, чтобы отобразить его характеристики на вкладке Основные свойства.

Отключенные устройства

В этой области показываются устройства, не подключенные к установке. Измерения от этих устройств не регистрируются в журнале.

Характеристики устройства

Для выбранного устройства эта область позволяет вам:

  • определить некоторые метаданные, такие как имя, физическое местоположение, а для счетчика продукт, использование энергии и контролируемая зона в здании;
  • настроить или изменить настройки, такие как: вес импульса для счетчика импульсов, идент. код подчиненного устройства для счетчика Modbus, IP-адрес для шлюза и измерения, регистрируемые и публикуемые в выбранную хостовую платформу;
  • подключать и отключать нижестоящие устройства в раскрывающихся списках, если выбранное устройство это допускает. Каждый тип подключения имеет свою собственную область. В списке перечислены только устройства, которые можно подключить к этому типу.

Командные кнопки

Данная таблица описывает интерфейсные кнопки:

Кнопка Действие Коэффициент готовности
Найти подключенные устройства Запускает обнаружение устройств Modbus и автоматически находит подключенные нижестоящие устройства. Включается, когда выбраны Com'X или шлюз Ethernet.
Удалить

Удаляет выбранное устройство.

Удаляет или перемещает подключенные нижестоящие устройства в области Отключенные устройства.

Включается, когда выбрано устройство.
Сохранить изменения Подтверждает изменения.

Отключена, если:

  • нет изменений на веб-странице;
  • обязательные поля оставлены незаполненными. Эти поля выделяются красным цветом.
  • в поле введены неподходящие символы. Это поле выделяется красным цветом.

Отменить Отменяет изменения для возврата к последним сохраненным настройкам.
Заменить Позволяет выполнить замену устройства на другое.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?