DOCA0036RU-12

Температурные датчики сопротивления

Com'X поддерживает температурные датчики сопротивления, подсоединенные к его аналоговым входам.

Характеристики измерений

Температурные датчики сопротивления Pt100/Pt1000 (RTD) – это датчики, используемые для измерения температуры сопоставлением сопротивления элемента RTD с температурой.

RTD можно подключать только к аналоговым входам Com’X.

Диапазон температур от -50 °C (-58 °F) до +104 °C (219 °F).

При подключении датчика RTD к Com'X нет специальных параметров для конфигурирования.

Таблица измерений

По умолчанию температура регистрируется и публикуется в хостовую платформу.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?