DOCA0036RU-12

Основные функции

Com’X 210 имеет несколько основных особенностей.

  • автоматическое обнаружение подключенных устройств Modbus;
  • возможность подключения к облачному хранилищу данных тремя способами: сотовая связь, проводной Ethernet или Wi-Fi Ethernet;
  • два порта Ethernet для отделения соединения вышестоящей облачной глобальной сети от сети полевого устройства;
  • четыре поддерживаемых протокола передачи данных: HTTP, HTTPS, FTP и SMTP с управлением прокси-сервером;
  • хранение данных в случае прерывания связи с вышестоящим узлом;
  • экспорт данных с собственным подключением к сервисным платформам Schneider Electric (таким как Energy Operation) и с созданием .csv файла для других серверов баз данных;
  • функциональность шлюза от Modbus TCP до Modbus RTU;
  • настройка через встроенные веб-страницы;
  • совместимость с рабочей средой электрических распределительных устройств (температура, электромагнитная совместимость);
  • локальное резервирование параметров конфигурации;
  • ZigBee Pro с датчиками EM4300.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?