DOCA0036RU-12

EcoStruxure™ Facility Expert

EcoStruxure™ Facility Expert позволяет осуществлять аутсорсинг систем управления энергией и их обслуживания, сокращая ваши издержки на электроэнергию и повышая эксплуатационную эффективность объектов.

EcoStruxure™ Facility Expert это облачное программное приложение от Schneider Electric, предназначенное для повышения энергоэффективности, управления активами и их обслуживания. EcoStruxure™ Facility Expert используется для малых и средних объектов в промышленности, розничной торговле, общественных зданий и объектах здравоохранения.

EcoStruxure™ Facility Expert предлагает следующие функции:

  • Поддержка устройств сбора данных: измерители, шлюзы, датчики.
  • Облачная платформа для отображения данных.
  • Консультационные услуги от экспертных групп Schneider Electric.
  • Сеть местных партнеров для внедрения решений.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?