DOCA0036RU-12

Power Monitoring Expert

Com'X может отправлять данные в формате файла значений, разделенных запятой (CSV) в диспетчерское программное обеспечение, например, Power Monitoring Expert (PME) или стороннее диспетчерское ПО.

PME является полнофункциональным, межоперационным масштабируемым программным пакетом для приложений управления электропитанием. Программное обеспечение собирает и систематизирует данные, получаемые от электрических сетей, и представляет их в виде содержательной и эффективной информации посредством интуитивно-понятного веб-интерфейса. Делитесь информацией с ключевыми вовлеченными сторонами или в рамках всей организации для стимулирования изменений, позволяющих экономить денежные средства.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?