DOCA0036RU-12

Настройки системы

Настройки системы позволяют осуществлять сохранение и восстановление конфигурации устройства, применять общую конфигурацию для нескольких устройств, выполнять обновление микропрограммного обеспечения Com'X, включать удаленный доступ для технической поддержки и выполнять перезагрузку устройства Com'X.
** связанные темы для сохранения, восстановления, обновления микропрограммного обеспечения Com’X 510, включения удаленного доступа
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?