DOCA0036RU-12

Обновление микропрограммного обеспечения

Com’X можно обновлять с использованием защищенного микропрограммного оборудования через веб-страницу или USB-порт на передней панели Com'X.

Для получения последнего обновления микропрограммного обеспечения посетите сайт www.se.com на странице Com'X или обратитесь к местному торговому представителю.

Успешное обновление микропрограммного обеспечения может быть выполнено только, если на Com'X правильно установлены дата и время.

**

Перед началом работы

  • Перед и после выполнения каждого обновления микропрограммного обеспечения необходимо выполнять резервное копирование конфигурации.
    **
  • Опубликуйте все зарегистрированные данные вручную с помощью функции Ввод в эксплуатацию > Публикация > Ручная публикация.
Примечание: На обновление микропрограммного обеспечения и перезагрузку устройства Com'X требуется в среднем 20 минут.
** (см. Настройка даты и времени) (см. Сохранение конфигурации)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?