DOCA0036RU-12

Управление контактом

Управление контактом позволяет создать список адресов для публикации данных через SMP или для отправки сообщений электронной почты при наступлении событий, указанных в Пользовательском событии.

Перед отправкой сообщений при наступлении событий необходимо создать хотя бы один контакт.

УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ
Обеспечивайте соблюдение региональных нормативных требований по защите данных при использовании персональных данных и адресов электронной почты.
Невыполнение данных указаний может повлечь со собой получение претензий, наступление ответственности или штрафные санкции за несоблюдение применимых нормативных требований по защите данных.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?