DOCA0036RU-12

Пользовательское событие

Пользовательское событие позволяют с помощью средства для построения событий перетаскиванием определить условия события для любого устройства.

Событие состоит из следующих элементов-блоков из меню средства для построения событий.

Элемент-блок Описание
Событие Блок-контейнер для условий события, действий и поля «уровень серьезности».
Условия события
  • Порог: задайте значение порога, при котором происходит событие.
  • Срабатывание/отключение: задайте значение, при котором происходит событие (срабатывание), и значение, при котором событие более не активно (отключение). Используйте данный тип для предотвращения ложных срабатываний события.
  • Логическое: создание события, если логический параметр меняет значение, является истинным или ложным; например, если состояние «Автоматический выключатель разомкнут» является истинным.
  • И: позволяет комбинировать до трех условий в рамках одного события.
Устройства

Выберите устройство и величину, вызывающую наступление события. Например, «получать уведомление, если показания температуры температурного датчика Pt100 превышают 26°C».

Устройство должно быть подключено к Com'X в Настройках устройства.

Значение
  • Пороговое значение для выбранной величины.
  • Контакт для отправки сообщения электронной почты при наступлении события.
Действия
  • Отправить письмо: Com'X отправляет сообщение электронной почты указанному получателю при наступлении условий события.
  • Кому EcoStruxure™ Facility Expert: вы можете ввести текст в блоке «Действие», например, описание события. Рекомендуется использовать такой же или аналогичный текст как в поле «Имя события» в Com’X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?