DOCA0036RU-12

Определение протокола передачи

Для экспорта данных могут использовать различные протоколы.

Протоколы в раскрывающемся списке Протокол варьируются в зависимости от выбранной платформы, как показано в данной таблице:

Платформы Поддерживаемые протоколы передачи Формат файла
Energy Operation
  • FTP
  • HTTP и HTTPS
XML
Digital Service Platform Автоматически определяется Com'X EWS
Экспорт CSV
  • FTP
  • HTTP и HTTPS
  • SMTP
CSV

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?