DOCA0036RU-12

Настройки событий

События представляют собой заранее определенные и пользовательские события, которые можно отправлять в EcoStruxure™ Facility Expert.

Пользовательские события можно также отправлять по электронной почте.

Перед конфигурированием событий для EcoStruxure™ Facility Expert свяжитесь со службой поддержки EcoStruxure™ Facility Expert, чтобы подтвердить доступность событий. Для отправки событий в EcoStruxure™ Facility Expert посредством DSPвы должны включить службы Schneider Electricна стр. Настройки > Общие настройки > Службы Schneider Electric.

Чтобы включить/выключить заранее определенные или пользовательские события, нажмите Настройки > События > Настройки событий.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?