DOCA0036RU-12

Обзор предупреждения

Предупреждение позволяет отображать сообщение, предостерегающее от несанкционированного использования и информирующее авторизованных пользователей об обязанности использовать Com’X по назначению. По умолчанию данная функция выключена. Когда функция включена, пользователь может перейти на страницу входа Com'X только после согласия с условиями и положениями, отображаемыми в предупреждении.

Можно настроить следующее:

  • Включить предупреждение – позволяет включить предупреждение, показываемое пользователям перед входом в систему. По умолчанию выключено. После включения отобразится поле для ввода текста предупреждения.

  • Текст предупреждения – здесь можно ввести текст сообщения, предостерегающего от несанкционированного использования и информирующее авторизованных пользователей об обязанности использовать Com’X по назначению. Допускается не более 4000 знаков. Если ввести текст длиной более 4000 знаков, то он будет отображен красным цветом, а кнопка Сохранить изменения будет недоступна.

  • По умолчанию – позволяет вернуться к настройкам по умолчанию. Предупреждение будет выключено, а поле для ввода текста предупреждения – скрыто.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?