DOCA0036RU-12

Настройка политики блокировки учетной записи

Для настройки политики блокировки учетной записи:
  1. Перейдите в Управление межсетевым экраном.
  2. Нажмите Политика блокировки учетной записи.
  3. Введите значение Сбросить счетчик блокировки учетной записи.
  4. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?