DOCA0036RU-12

Список контрольных проверок перед уходом пользователя с объекта

Schneider Electric рекомендует использовать этот список контрольных проверок перед уходом пользователя с объекта.

Этот список является неполным.

Пункт контроля Выполнено Комментарии
В баннере ВКЛ регистрация.    
В баннере ВКЛ публикация (если необходимо).    
Каждый счетчик возвращает соответствующие значения во вкладки Таблица измерений и Данные в реальном времени.    
Каждый аналоговый датчик выдает соответствующие значения в таблице измерений.    
В таблице измерений нет пиктограммы предупреждения.    
Для подключений Ethernet мигает светодиодный индикатор eth1 и (или) eth2.    
Для подключений GPRS или 3G беспроводное соединение имеет уровень приема, по крайней мере равный 2/4.    
Для подключений GPRS или 3G проверьте светодиодный индикатор и общее состояние.    
Для подключений Wi-Fi беспроводное соединение имеет хороший уровень приема.    
Для подключений Wi-Fi проверьте светодиодный индикатор и общее состояние.    
Последняя публикация на платформу должна быть выполнена (если необходимо).    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?