DOCA0036RU-12

Интерфейс ввода в эксплуатацию

Используйте интерфейс ввода в эксплуатацию для начала регистрации и публикации данных.

Данная таблица показывает поля для ввода в эксплуатацию:

Поле Описание
Уведомления

Показывает состояние процесса настройки конфигурации.

Если пропущены какие-либо поля, обязательные для заполнения, или параметры, отображается ссылка на соответствующую вкладку. Нажмите ссылку для переадресации на вкладку.

Регистрация данных

Показывает кнопку для запуска регистрации данных. Кнопка отключена, если:

  • настройка конфигурации не завершена;
  • нет выбранных данных для регистрации.

Топология(1)

Отправляет архитектуру измерений на Energy Operation. Это создает иерархию измерений в Energy Operation. Эта опция доступна, только если Energy Operation выбрана в качестве платформы для публикации.

Если вы не отправляете топологию в Energy Operation, все измерения появятся под объектом под названием Site Newmeters.

Публикация

Позволяет вам экспортировать зарегистрированные данные вручную на хостовую платформу. .

Панель состояния

Показывает последовательные шаги с соответствующим состоянием, когда запускается публикация: от создания файла данных до передачи файла на сервер базы данных.

Если во время публикации возникает ошибка, обратитесь к журналам обслуживания.

(1) Если вы изменяете топологию Com'X или меняете конфигурацию Com'X, добавляя некоторые значения измерения или измерительные устройства после первой публикации, не используйте кнопку Отправить топологию. Свяжитесь с местной службой технической поддержки Schneider Electric.

** (see Logs) See Starting the Publication See Starting the Data Logging for more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?