DOCA0036RU-12

Настройки шлюза Modbus

Настройки шлюза Modbus позволяют адаптировать настройки сети к вашим особым условиям работы.

Указанные параметры применяются для обоих портов Ethernet.

Последовательный порт

Настройка Описание Опции
Режим передачи Используется, чтобы указать, как данные передаются по последовательному соединению.

RTU, ASCII

По умолчанию: RTU

Продление паузы (мс) Позволяет продлить паузу, используемую для обозначения конца пакета Modbus RTU, в дополнение к символам 3.5, установленным стандартом.

0 – 10 мс

По умолчанию: 5 мс

Задержка между кадрами (мс) Определяет минимальное время паузы между концом полученного ответа и началом нового запроса на последовательной линии.

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

По умолчанию: 50 мс

Сервер TCP/IP

Настройка Описание Опции
Включение времени ожидания соединения сервера Включает таймер, закрывающий соединение Modbus TCP/IP по истечении указанного периода времени ожидания.

Да, Нет

По умолчанию: Нет

Время ожидания соединения сервера Промежуток времени, по истечении которого соединение TCP/IP закрывается.

1 – 65535 секунд

Включение прокси-сервера Modbus TCP/IP Параметр, определяющий, будут ли сообщения Modbus TCP/IP от удаленных клиентов отправляться удаленным устройствам Modbus TCP/IP, определенным в Com’X.

Да, Нет

По умолчанию: Да

Включение последовательных передач данных Modbus

Прямые сигналы, полученные Modbus, передают сообщения подчиненным устройствам, подсоединенным к локальному последовательному порту.

Да, Нет

По умолчанию: Нет

Клиент TCP/IP

Настройка Описание Опции
Тайм-аут соединения клиента (секунды) Период времени, в течение которого Com'X будет ожидать ответа удаленного устройства Modbus TCP/IP на запрос соединения Modbus TCP/IP, инициированный Com'X.

1 – 10 секунд

По умолчанию: 2

Тайм-аут сообщения клиента (секунды) Период времени, в течение которого Com'X будет ожидать ответа удаленного устройства Modbus TCP/IP на запрос Modbus TCP/IP, инициированный Com'X.

1 – 20 секунд

По умолчанию: 3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?