DOCA0036RU-12

Настройки последовательного порта Modbus

Com’X является ведущим устройством последовательной линии Modbus. Все другие устройства, подсоединенные к этой последовательной линии, должны конфигурироваться как ведомые устройства Modbus.

Настройки подчиненного устройства, такие как скорость передачи данных в бодах, четность и количество стоповых битов должны соответствовать Com’X. Эти настройки задаются с помощью переднего дисплея каждого устройства.

В данной таблице описываются настройки последовательного порта Modbus:

Поле Описание Опции
Скорость передачи в бодах Определяет скорость последовательной линии передачи данных.

1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бод.(1)

Заводской настройкой является значение19200 для соответствия значениям оборудования Schneider Electric. Большая часть стороннего оборудования Modbus поддерживает эту скорость передачи в бодах.

Четность Определяет контрольный разряд четности передаваемых байтов.
  • нечетный (2)
  • четный
  • нет

Заводской настройкой является значение нечетный для соответствия значениям оборудования Schneider Electric. Большая часть стороннего оборудования Modbus поддерживает эту настройку четности.

Число стоповых битов Определяет число стоповых битов, передаваемых между 2 байтами.

1 или 2

Заводской настройкой является значение1 для соответствия значениям оборудования Schneider Electric. Большая часть стороннего оборудования Modbus поддерживает это число стоповых разрядов.

Тайм-аут Определяет время ожидания Com'X перед генерацией ошибки для невыполненного запроса Modbus.

100 - 10000 мс

Заводской настройкой является значение1000 мс для соответствия значениям оборудования Schneider Electric.

Сопротивление оконечного резистора Имеет значение 120 Ом.

Да или Нет

Сопротивление оконечного резистора должно активироваться, если Com'X располагается в конце шины Modbus. Невыполнение этого правила может привести к прерыванию связи.

Поляризация линии последовательной передачи Имеет значение 510 Ом.

Да или Нет

Рекомендуется, чтобы ведущее устройство выполняло поляризацию линии. Никакое другое ведомое устройство не должно поддерживать сопротивления поляризации линии или активировать сопротивления поляризации последовательной линии.

(1) Высокое значение скорости передачи в бодах снижает время реакции, но может быть более чувствительным к возмущениям. В случае возмущений проверьте полное сопротивление на последовательной линии перед снижением скорости передачи в бодах.

(2) Настройки четности или нечетности активируют проверку целостности байтов, при которой может быть обнаружена ошибка передачи на байтовом уровне. На этом уровне отсутствует преимущество использования этой проверки: Протокол Modbus предусматривает проверку контрольной суммы CRC, которая поддерживает целостность всего кадра Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?