Опции конфигурации сети
В данной таблице представлены опции конфигурации сети Com'X:
Опции | Порт | |||
---|---|---|---|---|
Порт Ethernet 1 | Порт Ethernet 2 | Wi-Fi | GPRS/3G | |
Только GPRS/3G | Настройка конфигурации и сбор данных(1) | Настройка конфигурации(1) и сбор данных | Настройка конфигурации(2) | Публикация данных |
GPRS/3G и коммутируемая сеть | Настройка конфигурации и сбор данных | Настройка конфигурации(2) | Публикация данных | |
Только Wi-Fi | Настройка конфигурации и сбор данных(1) | Настройка конфигурации(1) и сбор данных | Настройка конфигурации, сбор данных и публикация | – |
Wi-Fi и подключенная сеть | Настройка конфигурации и сбор данных | Настройка конфигурации, сбор данных и публикация | – | |
2 коммутируемых порта (1 IP-адрес для обоих портов) | Настройка конфигурации, сбор данных и публикация | Настройка конфигурации(2) | – | |
2 отдельных порта (1 IP-адрес для каждого порта) | Настройка конфигурации и публикация данных | Настройка конфигурации и сбор данных | Настройка конфигурации(2) | – |
(1) Предпочтительное использование для данного порта. (2) Доступно только в режиме точки доступа Wi-Fi. |
С GPRS или 3G-модемом
GPRS или 3G-модем используется для публикации данных.
Если вы хотите использовать Ethernet для сбора данных, сконфигурируйте Com'X в настройках GPRS/3G и коммутируемой сети. В противном случае Com'X должен быть сконфигурирован как Только GPRS/3G.
Если Com'X сконфигурирован в режиме Только GPRS/3G, порт Ethernet 2 действует как DHCP-сервер. Данный режим позволяет подключать ПК для выполнения конфигурирования.
Если установлен модуль Wi-Fi, его можно использовать для установки соединения с ПК, планшетным ПК или смартфоном для настройки конфигурации системы.
С ключом Wi-Fi
Для публикации данных можно использовать ключ Wi-Fi. Если вы хотите использовать Ethernet для сбора данных, сконфигурируйте Com'X в настройках Wi-Fi и коммутируемой сети. В противном случае Com'X должен конфигурироваться как «только Wi-Fi».
Проводной Ethernet
Если в Com'X не используется GPRS/3G-модем или модуль Wi-Fi для публикации данных, два порта Ethernet можно конфигурировать отдельно.