DOCA0036RU-12

Состояние обнаруженного устройства Modbus

Обнаруженные устройства могут иметь различные состояния.
Сообщение Описание
OK Устройство обнаружено и поддерживается Com'X.
Это устройство уже подключено Устройство обнаружено из предыдущего окна Обнаружение Modbus или посредством ручного ввода. Оно поддерживается Com’X.
Неизвестное устройство Устройство обнаружено, но оно не поддерживается Com’X. Это происходит, если устройство является пользовательским устройством, и никаких пользовательских моделей не создано в Пользовательской библиотеке.
Устройства не обнаружены Никакое устройство не подключено к этому адресу Modbus (ID ведомого устройства).
Refer to Modifying a Device to change the device settings.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?