DOCA0036RU-12

Функции интерфейса пользователя

Функции интерфейса пользователя организованы в виде основных вкладок и подвкладок.
Основная вкладка Подвкладка Описание
Настройки Общие настройки Конфигурирует дату и время, настройки сети, настройки прокси-сервера, параметры публикации и настройки точки доступа Wi-Fi.
Настройки сайта
  • Содержит название объекта. Это поле используется Energy Operation.
  • Конфигурирует интервал регистрации данных для каждого типа измерения и для параметров окружающей среды.
Связь Конфигурирует последовательный порт Modbus, шлюз Modbus, фильтр TCP/IP и дополнительные настройки Ethernet. Настройка и создание сети ZigBee.
Безопасность Обновляет сертификат  ;SSL и настройки межсетевого экрана.
Настройки устройств Конфигурирует архитектуру измерений и данные для регистрации и публикации.
Таблица измерений Отображает счетчики с метаданными и данными для регистрации.
Ввод в эксплуатацию
  • Проверяет конфигурацию системы.
  • Запускает или останавливает регистрацию данных.
  • Запускает, останавливает или тестирует публикацию данных.
Диагностика Сеть Отображает диагностические данные, используемые для устранения неполадок сети.
Modbus Позволяет пользователям читать данные регистров локальных и удаленных устройств Modbus, соединенных с Com’X 210.
Чтение регистров устройства Позволяет пользователям читать данные регистров локальных и удаленных устройств Modbus, соединенных с Com’X.
Проверка связи Проверяет работоспособность связи устройств Modbus, сконфигурированных на Com’X.
Пользовательская библиотека
  • Создание модели пользовательского устройства, модели нового устройства или на базе существующей пользовательской модели в библиотеке.
  • Изменение и удаление пользовательских моделей.
  • Импорт и экспорт пользовательских моделей.
Техническое обслуживание Журналы

Показывает дату, время и описание:

  • изменений в конфигурации;
  • ошибок, обнаруженных во время регистрации;
  • шагов и состояния публикации;
  • прерывания связи с измерительными устройствами;
  • неудачных попыток входа в систему.
Настройки системы
  • Позволяет создать резервную копию и восстановить конфигурацию Com’X 210.
  • Активирует удаленный доступ для технической поддержки Schneider Electric.
  • Обновляет микропрограммное обеспечение Com’X 210.
  • Позволяет вручную перезапускать Com’X 210.
События
  • Ведение журнала всех генерируемых ранее определенных событий.
  • Ведение журнала всех ранее определенных событий для публикации.
ссылка на настройки, настройки устройства, таблица измерений, ввод в эксплуатацию, диагностика, пользовательская библиотека и обслуживание
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?