DOCA0036RU-12

Статистика Modbus

Для вашего устройства доступна статистика Modbus.
Параметр Описание
RS485
Полученные сообщения Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении сообщения.
Переданные сообщения Счетчик, увеличивающий значение при каждой отправке сообщения.
Тайм-ауты сообщения Счетчик, увеличивающий значение каждый раз при отправке сообщения запроса без получения ответного сообщения за допустимый период времени. Тайм-ауты обычно возникают в результате неправильной настройки или из-за не отвечающего устройства.
Ошибки CRC Счетчик, увеличивающий значение каждый раз, когда контрольная сумма/CRC, которую имеет принятый кадр, не совпадает с рассчитанной.
Ошибки протокола Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении неверно сформированного сообщения.
Полученные исключения Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении исключения.
Сведения об устройстве Подробная таблица, предоставляющая удаленную статистику об устройстве. Нажмите ссылку для открытия таблицы в новом окне.
Сервер TCP/IP
Полученные сообщения Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении сообщения.
Переданные сообщения Счетчик, увеличивающий значение при каждой отправке сообщения.
Ошибки протокола Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении неверно сформированного сообщения.
Активные соединения Значение состояния, представляющее количество соединений, активных на момент обновления страницы диагностики. Нажмите ссылку для открытия диалогового окна со списком всех активных внешних соединений клиента.
Сумма соединений

Счетчик, увеличивающий значение каждый раз, когда происходит соединение с Com’X.

Максимум соединений Значение состояния, представляющее максимальное количество соединений, которые были выполнены с момента включения.
Клиент TCP/IP
Полученные сообщения Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении сообщения.
Переданные сообщения Счетчик, увеличивающий значение при каждой отправке сообщения.
Тайм-ауты сообщения Счетчик, увеличивающий значение каждый раз при отправке сообщения запроса без получения ответного сообщения за допустимый период времени. Тайм-ауты обычно возникают в результате неправильной настройки или из-за не отвечающего устройства.
Тайм-ауты соединения Счетчик, увеличивающий значение при каждом тайм-ауте устройства на запрос соединения.
Ошибки протокола Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении неверно сформированного сообщения.
Полученные исключения Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении исключения.
Сведения об устройстве Подробная таблица, предоставляющая удаленную статистику об устройстве. Нажмите ссылку для открытия таблицы в новом окне.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?