DOCA0036RU-12

Статистика сети

Ваше устройство позволяет просматривать статистику сети.
Параметр Описание
Ethernet
Скорость

Строка состояния, отображающая настройку скорости, используемой для связи с партнером для соединения.

Параметры: 10 Мбит/с или100 Мбит/с

Дуплекс

Строка состояния, отображающая параметры дуплекса.

Параметры: Полный дуплекс или Полудуплекс

Конфликты Счетчик, увеличивающий значение при каждой повторной передаче кадра из-за обнаружения конфликта.
Ошибки CRC Счетчик, увеличивающий значение каждый раз, когда контрольная сумма/CRC, которую имеет принятый кадр, не совпадает с рассчитанной.
Ошибки цикла Счетчик, увеличивающий значение при каждом обнаружении полученной ошибки кадра.
Полученные пакеты в порядке Счетчик, увеличивающий значение при каждом успешно принятом пакете.
Полученные пакеты отброшенные Счетчик, увеличивающий значение при каждой потере принятого пакета.
Ошибки приема Счетчик, увеличивающий значение при каждом принятом пакете с ошибкой приема.
Переданные пакеты в порядке Счетчик, увеличивающий значение при каждом успешно переданном пакете.
Отправленные пакеты отброшенные Счетчик, увеличивающий значение при каждой потере переданного пакета.
Ошибки передачи Счетчик, увеличивающий значение каждый раз, когда переданный пакет показывает ошибку передачи.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?