DOCA0036RU-12

Обзор интерфейса пользователя

Веб-интерфейс пользователя позволяет ввести в эксплуатацию Com’X 210.

На данном изображении показана структура интерфейса:

  1. Баннер

  2. Состояние шлюза

  3. Общая информация

  4. Основные вкладки

  5. Подвкладки

  6. Командные кнопки

Баннер

Баннер в верхней части всех страниц отображает следующую информацию:

Состояние Регистрация данных: состояние регистрации данных можно активировать на вкладке Ввод в эксплуатацию.
Периодическая публикация: состояние публикации данных можно активировать на вкладке Ввод в эксплуатацию.
Доступная память: показывает доступную память для регистрации данных.
Общая информация Ссылка «имя пользователя/admin»:  отображает подключенного пользователя.
О программе: нажмите, чтобы получить доступ к информации по вашему Com’X 210 и GPRS- или 3G-модему (серийный номер и MAC-адрес), портам IPv4 Ethernet, адресу IPv6 и версиям программного обеспечения.
Выход: для выхода из сеанса работы нажмите Выход или закройте браузер. Рекомендуется выполнить выход из системы устройства Com’X 210, если оно не используется.
Время: отображение времени в соответствии с Настройками даты и времени.

Основные вкладки и подвкладки

Подвкладки отображают подменю под выбранной основной вкладкой. Вы можете сделать закладки в своем браузере на каждую подвкладку веб-интерфейса Com’X 210.

Основные вкладки и подвкладки подробно описаны в разделе с информацией о возможностях устройства.

Командные кнопки

Командные кнопки соответствуют выбранной вкладке и изменяются. Данная таблица описывает интерфейсные кнопки:

Кнопка Действие
Сохранить изменения

Подтверждает изменения. Отключена, если:

  • нет изменений на веб-странице;
  • обязательное поле оставлено незаполненным. Поле выделяется красным цветом;
  • в поле введены неподходящие символы. Поле выделяется красным цветом.

Отменить Отменяет изменения для возврата к последним сохраненным настройкам.

Пиктограммы

Пиктограмма Описание
Указывает, что информация, необходимая для завершения настройки конфигурации энергетического сервера и активации регистрации и публикации данных, недоступна для вкладки.
* Поля, помеченные красной звездочкой, – это поля, обязательные для заполнения.
Показывает пользователя, зарегистрированного для текущего сеанса.
Содержит информацию о конфигурации в открытом меню.
** Список основных вкладок и подвкладок см. в разделе «Характеристики». (см. «Конфигурирование настроек даты и времени»)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?