DOCA0036RU-12

Зарегистрированные события

Ваше устройство осуществляет регистрацию событий.

События, которые регистрируются:

Тема Событие
Ресурс

Изменение в конфигурации:

  • устройств
  • публикации

Доставка Шаги и состояние публикации (не выполнено или выполнено)
Активация/деактивация периодической публикации
Регистрация Активация/деактивация регистрации данных
Безопасность Вход в систему не выполнен
Ав. сигнализация Низкий уровень сигнала GPRS/3G
Обнаружена ошибка во время входа в систему
Отсутствие связи с устройством
Перегрузка ЦП и ОЗУ
Прерывания связи с измерительными устройствами
Система Изменение настройки времени
Обновление и состояние микропрограммного обеспечения
Время загрузки

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?