Рекомендации по конфигурированию функций безопасности
- Не добавляйте пользователей, кроме тех, которым требуется доступ, и оценивайте требования своей системы перед предоставлением пользователям доступа к наиболее важными страницам, например, к Управлению межсетевым экраном или Настройкам устройства.
- Ограничьте число IP-адресов, которые имеют доступ к Com’X.
- Не используйте сертификаты SHA1.
Рекомендуемые практики для незащищенных протоколов
![]() |
---|
Потенциальная
угроза доступности,
целостности
и конфиденциальности
системы
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению
оборудования.
|
Незащищенные протоколы | Риски | Рекомендуемые практики |
SMTP |
|
Для публикации:
|
HTTP |
|
Для конфигурирования сети:
Для публикации:
|
FTP |
|
Для публикации:
|
Modbus TCP/IP |
|
Для связи с устройствами Modbus:
|