DOCA0036RU-12

Обслуживание

Доступ в реальном режиме времени к журналам обслуживания позволяет проверить на наличие избыточных отклоненных запросов на доступ к системе, неожиданных обновлений микропрограммного обеспечения или незапланированных восстановлений из резервной копии.

Резервное копирование конфигурации

Резервное копирование конфигурации позволяет выполнить восстановление настроек Com'X и устройств.

Микропрограммное обеспечение

Пользователи могут устанавливать только микропрограммное обеспечение, подписанное Schneider Electric.

** См. журналы. См. «Сохранение конфигурации» и «Восстановление конфигурации». См. «Обновление микропрограммного обеспечения»

Удаленный доступ из облачных служб

По умолчанию устройство Com'X, подключенное к DSP, доступно посредством Удаленного помощника. Опция Включение удаленного доступа из облака по умолчанию включена. В целях безопасности рекомендуется выключить эту опцию и включать ее, только когда требуется удаленный доступ для технической поддержки Schneider Electric.

Дополнительную информацию см. в Отключение удаленного доступа из облачных служб.
** См. журналы. См. «Сохранение конфигурации» и «Восстановление конфигурации». См. «Обновление микропрограммного обеспечения»
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?