DOCA0036RU-12

Безопасный экспорт данных

Использование безопасного протокола при публикации журналов данных позволяет предотвратить их перехват и повреждение.

Опции безопасной публикации данных включают в себя: 

  • Протокол HTTPS для публикации данных в виде .csv-файла или при публикации в Energy Operation.
  • SMTP c режимом безопасного соединения TLS/SSL или STARTTLS при публикации .csv-файла по SMTP. Режим по умолчанию – «Нет».
  • DSP (хостовая платформа Schneider Electric)

Платформа назначения по умолчанию не сконфигурирована. При публикации в местоположение, отличное от DSP, необходимо сконфигурировать протокол на странице Настройки > Общие настройки > Публикация, а затем Настройки электронной почты при использовании SMTP.

** See Define the Transfer Protocol and Configuring the SMTP Server.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?