DOCA0036RU-12

Параметры порта

Ниже приведены настройки опции Управление межсетевым экраном по умолчанию для каждого протокола по каждому интерфейсу.
  Ethernet 1 Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
HTTP 80, Включено 80, Включено 80, Включено 80, Выключено
HTTPS 443, Включено(1) 443, Включено(1) 443, Включено 443, Выключено
Modbus TCP 502, Выключено 502, Включено 502, Включено 502, Выключено
(1) Обновление невозможно.
Примечание: См. Рекомендации по конфигурированию функций безопасности для получения дополнительной информации о рисках, связанных с незащищенными протоколами, и рекомендуемых практиках.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?