DOCA0036RU-12

Настройки идентификации публикации

Настройки идентификации публикации для Energy Operation.
Поле/кнопка Описание
Идент. код публикации

Этот номер является уникальным идентификатором объекта для базы данных Energy Operation. Он используется для создания объекта в Energy Operation.

Этот идент. код автоматически генерируется Com’X.

Создать идент. код новой публикации

Эта кнопка генерирует новый номер ID публикации. Пользуйтесь этой кнопкой всякий раз, когда вы повторно используете:

  • Com’X для нового объекта;
  • текущую конфигурацию Com'X на другом объекте.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?