DOCA0036RU-12

Подключение Digital Service Platform

**
Для публикации в DSP вы должны включить службы Schneider Electric на стр. Настройки > Общие настройки > Службы Schneider Electric.

Статус каждого подключения к Digital Service Platform подтверждается зеленой галочкой (если включено) или серым цветом (если выключено). Красная галочка означает проблему с определенным состоянием подключения. Существует три состояния подключения:

Инициализация – выполнена инициализация агента DSP.

Аутентификация – произведена аутентификация подключения к DSP.

Подключение – подключение к DSP выполнено, устройство идентифицировано удаленной платформой.

Примечание: Изменения состояния служб Schneider Electric регистрируются в журналах обслуживания.

При использовании подключения DSP автоматически запускаются обновления микропрограммного обеспечения. Если требуется использовать платформу DSP в условиях более медленного GPRS-соединения, рекомендуется обновить микропрограммное обеспечение.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?