Устранение неисправностей счетчика
![]() |
---|
ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, ВЗРЫВОМ
ИЛИ ВСПЫШКОЙ
ДУГИ
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Устранение неисправностей цифровых входов
Данная таблица описывает, как разрешить проблемы с цифровыми входами.
Проблема | Возможное решение |
---|---|
Не принимается импульс. Индикатор цифрового входа не мигает. | Закоротите входные клеммы между клеммой и источником питания 12 В коротким куском провода, чтобы проверить, что индикатор работает. Если индикатор входа загорается при закорачивании входных клемм, вероятно, имеется проблема со счетчиком и (или) электропроводкой к счетчику. |
Убедитесь, что счетчик импульсного выхода подсоединено к клемме цифрового входа и источнику питания 12 В. См. Руководство по установке для схем электропроводки. |
|
Убедитесь, что устройство импульсного выхода работает. | |
Не принимается импульс. Индикатор цифрового входа мигает. | Проверьте номер цифрового входа, к которому подсоединен счетчик импульсов. |
Устранение неисправностей аналоговых входов
В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с аналоговыми входами.
Проблема | Возможное решение |
---|---|
Невозможно считать аналоговое значение. |
Убедитесь, что датчик аналогового входа подсоединен к надлежащим клеммам. См. Руководство по установке для схем электропроводки. |
На веб-странице настройки конфигурации убедитесь, что номер аналогового входа установлен на правильный тип датчика: RTD, 0–10 В или 4–20 мА. |
Возможные ошибки регистрации данных
В таблице ниже перечислены возможные ошибки регистрации данных в журнале данных.
Код ошибки | Описание |
---|---|
0 | Ошибок не обнаружено |
19 | В интервале регистрации данных отсутствуют действительные значения. Скорее всего, это вызвано ошибками связи с устройством. |