DOCA0036RU-12

Устранение неисправностей устройств Modbus

Ниже приведен ряд советов по устранению неисправностей устройств Modbus.
Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ
  • Электрическое оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только квалифицированным персоналом.
  • Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США, CSA Z462 или соответствующие национальные стандарты.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с устройствами Modbus.

Проблема Возможное решение
Устройство Modbus невозможно обнаружить на последовательной линии Com'X.
  1. Откройте основную вкладку Таблица измерений Com’X.
  2. Если индикатор связи Rx не мигает на устройстве, проверьте целостность электропроводки.
  3. Если индикатор связи Rx мигает на устройстве, а индикатор связи Tx не мигает на устройстве:

    • убедитесь, что настройки устройства соответствуют настройкам последовательной линии Modbus Com'X (Скорость передачи данных в бодах, Четность и Количество стоповых битов).
    • убедитесь, что Поляризация линии последовательной передачи установлена на Да.
    • убедитесь, что Поляризация линии последовательной передачи не активирована на другом подчиненном устройстве Modbus на той же последовательной линии.

Некоторые устройства Modbus отсутствуют на последовательной линии Com'X. Проверьте адреса Modbus отсутствующих устройств.
Убедитесь, что два устройства не имеют одинаковый Идент. код подчиненного устройства.
Убедитесь, что настройки отсутствующих устройств соответствуют настройкам последовательной линии Modbus Com'X (Скорость передачи данных в бодах, Четность и Количество стоповых битов).
Убедитесь, что исправны соединения электропроводки отсутствующих устройств.
Убедитесь, что диапазон обнаружения достаточно большой. Заводские настройки варьируются в диапазоне от 1 до 10.
Убедитесь, что исправна электропроводка отсутствующих устройств.

Устройство Modbus не может быть обнаружено нижестоящим по отношению к шлюзу.

Воспользуйтесь функцией Диагностика / Читать регистры устройства устройства EGX, чтобы определить источник проблемы: между устройством Modbus и EGX или между Com'X и EGX.

Если обнаруживается проблема между

  • Com'X и EGX, проверьте IP-адрес шлюза.
  • EGX и устройством Modbus, убедитесь, что настройки устройства Modbus соответствуют настройкам последовательного порта EGX (Скорость передачи в бодах, Четность и Количество стоповых битов).

Комбинация (Четность = нет и Количество стоповых битов = 1) настроек порта не поддерживается EGX. Перейдите на другую комбинацию.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?