Устранение неисправностей сети
![]() |
---|
ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, ВЗРЫВОМ
ИЛИ ВСПЫШКОЙ
ДУГИ
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Устранение неисправностей Ethernet
В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с Ethernet.
Проблема | Возможное решение |
---|---|
Индикаторы Ethernet не мигают. | Убедитесь, что кабели локальной сети Ethernet не отсоединены. |
Невозможен доступ к устройствам Modbus ниже шлюза последовательной линии Modbus TCP/Modbus. | Проверьте IP-адрес шлюза. Если данные экспортируются через GPRS/3G, убедитесь, что шлюз находится в той же подсети Ethernet, что и Com’X. |
Устранение неисправностей GPRS/3G
В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с GPRS/3G.
Проблема | Возможное решение |
---|---|
Модем не обнаружен. Индикатор модема не мигает. | Выключите Com’X. Повторно установите модем и включите Com’X. |
Модему не удается подключиться к сети. | Убедитесь, что настройки, например, APN, правильные. |
Индикатор GPRS, вставленный на передней панели, периодически включается и выключается. | Убедитесь в правильности настроек протокола в | .
Устранение неисправностей Wi-Fi
В данной таблице описывается, как разрешить проблемы с Wi-Fi.
Проблема | Возможное решение |
---|---|
USB-ключ Wi-Fi не обнаружен. Индикатор ключа USB не мигает. | Выключите Com’X. Повторно установите ключ Wi-Fi и включите Com’X. |
USB-ключ Wi-Fi невозможно подключить к сети. | Убедитесь, что настройки, такие как имя сети SSID и ключ WPA2, правильные. |