DOCA0036RU-12

Первый вход в систему

Следуйте данным инструкциям при первом входе в интерфейс пользователя.

Веб-сервер является инструментом для чтения и записи данных. Он контролирует состояние системы с полным доступом ко всем данным в вашем приложении. При первом входе в систему вы получите напоминание о смене пароля для предотвращения несанкционированного доступа.

УВЕДОМЛЕНИЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ
  • Срочно смените пароль по умолчанию на новый безопасный пароль.
  • Не выдавайте пароль посторонним лицам или иному неквалифицированному персоналу.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Пароль не должен распространяться или выдаваться посторонним лицам. Пароль не должен содержать личную или очевидную информацию.

  1. Войдите в систему как администратор по умолчанию. 

    Имя пользователя и пароль: admin

  2. Полностью прочтите Лицензионное соглашение.
    Примечание: Кнопка Принять будет оставаться серой, пока вы не выполните прокрутку до конца Лицензионного соглашения с пользователем.
  3. Примите Лицензионное соглашение.
  4. Введите новый пароль.

    Он должен содержать:

    • 8 символов

    • 1 заглавная буква

    • 1 цифра

    • 1 специальный символ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?