DOCA0036RU-12

Вход в систему

Для получения доступа к интерфейсу пользователя энергетического сервера необходимо выполнить вход в систему.

Если открыто несколько сеансов, для редактирования параметров можно использовать только первый сеанс. Сеансы, открытые после первого сеанса, доступны только для чтения.

  1. Выберите язык;
  2. Введите имя пользователя и пароль.
    Примечание: Имя пользователя и пароль чувствительны к регистру.
  3. Нажмите Connect, чтобы войти на веб-страницу настройки конфигурации.
Примечание: Протокол HTTPS разрешен по умолчанию в конфигурации Com'X. Com’X имеет автоматически подписанный сертификат безопасности. Следовательно, при подключении к интерфейсу Com'X отображается сообщение о безопасности. Перед принятием убедитесь, что связь с Com'X установлена.

To install a new certificate, see Local Web Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?