DOCA0036RU-12

Запуск публикации

Публикация позволяет с указанной периодичностью отправлять данные на хостовую платформу.

Если данные публикуются в Energy Operation, вам необходимо отправить топологию в Energy Operation.

После того, как вы сконфигурировали устройства для публикации:

  1. Нажмите кнопку Публикация вручную, чтобы отправить данные на хостовую платформу.
  2. Нажмите кнопку Начать периодическую публикацию, чтобы отправить данные на хостовую платформу согласно периодичности, заданной в Настройках публикации.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?