DOCA0036RU-12

Активация точки доступа Wi-Fi

Вы можете сконфигурировать ключ USB Wi-Fi для использования в качестве временного средства связи во время фазы ввода в эксплуатацию.
  1. Нажмите Настройки > Общие настройки > Настройки точки доступа Wi-Fi.
  2. Нажмите Да, чтобы Включить точку доступа Wi-Fi.
  3. Выберите длительность в раскрывающемся списке Продолжительность сеанса (по умолчанию: 1 час).
  4. Нажмите Сохранить изменения.

    Если Продолжительность сеанса изменяется во время сеанса точки доступа Wi-Fi, это изменение учитывается при следующей активации сеанса.

    Эта настройка только включает режим точки доступа. Чтобы начать сеанс режима точки доступа Wi-Fi, нажмите кнопку Wi-Fi , расположенную вблизи порта USB на передней части. Загорится зеленый светодиод кнопки Wi-Fi.

    see Accessing Through Wi-Fi Access Point Mode
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?