Конфигурирование портов Ethernet
- Нажмите .
- Выберите
поле Выберите
конфигурацию
сети.Примечание: Если вы изменяете конфигурацию порта Ethernet при выполнении конфигурирования через порт, вы будете отключены через браузер. Для продолжения настройки конфигурации начните новый сеанс просмотра.
- Выберите в раскрывающемся списке 2 отдельных порта (1 IP-адрес для каждого).
- Выберите Клиент DHCP и Статический адрес IPv4 в раскрывающемся списке Режим конфигурации.
- В раскрывающемся
меню Конфигурация
Ethernet введите
параметры в
полях Конфигурация
сети WAN (eth1) и Конфигурация
сети LAN (eth2).
Поле Состояние интерфейса сменится на АКТИВНЫЙ (при корректном монтаже).
- В раскрывающемся
меню Общие
настройки сети введите адреса
в полях Шлюз
по умолчанию, Первичный
DNS-сервер и,
при необходимости, Вторичный DNS-сервер.
Адреса назначаются Com'X системным администратором.
- Для включения
реакции на команду
ping выберите Да на странице .
По умолчанию функция ответа на ping-запрос выключена.
- Нажмите Сохранить изменения.