DOCA0036RU-12

Конфигурирование фильтра Modbus TCP/IP

Эта функция позволяет администратору создавать белый список и назначать уровень доступа IP-адресов к Com'X и его нижестоящим устройствам.

При ее включении назначается уровень доступа Чтение для любого клиента Modbus TCP/IP не из фильтрованного списка. Установка значения поля Доступ по умолчанию на Нет блокирует все клиенты Modbus TCP/IP не в фильтрованном списке.

  1. Нажмите Настройки > Связь > Фильтр Modbus TCP/IP.
  2. Нажмите Да для включения фильтра.
  3. В колонке Белый список введите IP-адрес, для которого вы хотите включить фильтр.
    Примечание: Пустое октетное поле обрабатывается как специальный символ. Пустые поля должны начинаться с младшего октета и быть соседними. В случаях противоречия применяется самый ограничивающий фильтр.
  4. Выберите уровень доступа:  Нет, Чтение или Полный.
  5. По желанию можно отредактировать Доступ по умолчаниюЧтение или Нет.
  6. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?