DOCA0036RU-12

Конфигурирование настроек предупреждения

Для конфигурирования настроек предупреждения:
  1. Перейдите в Настройки > Управление межсетевым экраном.
  2. Нажмите Настройки предупреждения.
  3. Нажмите Да, чтобы включить предупреждение.
  4. Введите текст предупреждения.
  5. Нажмите Сохранить изменения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?